感電事故を防止するために今すぐ行うべき5つの対策
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります

日常生活の中で使っている電気製品によって、感電事故が起きることがあります。感電事故を防ぐためには、濡れた手で触らない、アースを設置するなどの対策が必要です。こちらでは、感電事故の原因や、感電事故を防ぐための対策法をご紹介します。
電気配線の工事は国家資格が必要
感電事故を防ぐ5つの対策方法
感電事故を防ぐには、しっかりとした対策を講じる必要があります。では、感電事故を防ぐ対策法を5つご紹介します。
- 漏電遮断機のチェックをする
漏電遮断機とは、漏電(絶縁不良)を検知すると、電源ラインを遮断してくれる機器です。一般家庭に設置される漏電遮断機の規格というのは、「感度電流15mA」「動作時間0.1秒」という決まりがあります。家庭用のブレーカーにも漏電遮断機は設置されているのですが、古いタイプのブレーカーには設置されていない可能性もあるので、有無をチェックしましょう。もしついていなければ、漏電遮断機が付いているブレーカーに変更してください。
- 濡れた手で電気器具を触らない
水は電気を通しやすいという性質がありますので、濡れている手で電気器具を触らないようにしましょう。コンセントやプラグなども触ってはいけません。
- 壊れている電気器具は使わない
壊れている電気器具、プラグなどから感電する可能性もあるので、破損しているものや不具合を見つけた場合には、使わないようにしましょう。
- コンセントカバーを使う
小さな子どもがいると、コンセントの差込口に手を持っていくことがありますので、コンセントカバーなどを使って、全体的に覆いましょう。
- アースをしっかりと接地する
冷蔵庫、洗濯機、温水洗浄便座など水気のある場所で使う電化製品には「アース線」がついています。このアース線を正しく接続しましょう。アース線を接続していない場所に漏電が起きると、人体が触れたときに感電してしまいます。
感電事故が起きる主な原因
感電事故が起きる原因のほとんどが、電圧がかかっている電気製品や電線などに触れてしまい、人体を電流が通り大地に流れていくという例です。
一般家庭には交流電源がきており、2本のうち1本が大地(アース)と接続されています。この1本の線と地面には電圧がかかっていないので、触れたとしても感電はしません。
しかし、交流電源のうち大地に接続されていない線と地面の間には、電圧がかかっていますので、触ると感電してしまうのです。
基本的に2本の線のうち、どちらがアースに接続されているのか分からないので、交流電源には触れないようにしてください。
感電事故対策に効果的なアイテム
感電対策として、パンドウイットで取り扱っている「電線保護材」をご紹介します。
「自在ブッシュ」は、パネルやシャーシを貫通する電線の保護に最適なアイテムです。「パンラップ」は、電線やケーブルの柔軟性をキープしながらも、しっかりと保護できるアイテムです。
これらのアイテムを使って感電事故を防ぎましょう。
***
感電事故を防ぐための対策を適切に講じれば、事故のリスクを減らせます。安全に生活するために、また安全に作業をするために、感電事故対策のアイテムを活用しながら身を守りましょう。