配線ダクトにスピーカーを取り付ける方法
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
スピーカーを部屋の配線ダクトに取り付けて、音楽を鑑賞する新しいオーディオが話題になっています。配線ダクトにスピーカーを取り付けると、どんなメリットがあるのでしょうか。スピーカーを配線ダクトに取り付ける方法や、取り付け可能なスピーカーの種類もご紹介いたします。
配線ダクトにスピーカーを取り付ける方法
配線ダクトとは、部屋の天井にあるスポットライトなどを取り付けるためのレールのことです。この配線ダクトに取り付けられるスピーカーが発売され、照明と音響を合体させる新しいアイテムとして注目されています。照明メーカーが開発したこのスピーカーは、デザインをポイントに作られています。
これまでオーディオというと、どちらかといえば男性向けの機器としてとらえられていました。しかし、配線ダクトに取り付けるスピーカーはインテリアとしても使えるため、女性にも人気です。天井からつるすスポットライトのように、部屋の雰囲気を盛り上げるアイテムとしての要素も担います。そのため、スピーカーのデザインも斬新で、一見するとスピーカーには見えないのが特徴です。インテリア性に重点を置いて開発された商品なので、オーディオ機器でありながら、女性客に注目されるアイテムです。
配線ダクトに取り付けたスピーカーの音は、天井から聞こえてきます。従来のオーディオは床にスピーカーを置くタイプが主流でしたから、音は低い位置から流れていました。これに対して、天井から降り注ぐように聞こえる音楽は、まるで部屋全体を包み込むようです。
スピーカーの存在を感じさせずに、音楽だけを部屋に満たすというこれまでにないスピーカーは、従来のオーディオメーカーでは思いつかなかった画期的なアイデアです。このスピーカーの取り付け方は簡単で、スポットライトと同じように取り付けられます。専用工具も必要なく素人でも簡単に行えます。
配線ダクトにスピーカーを取り付けるメリット
配線ダクトにスピーカーを取り付けるメリットのひとつに、後付けで取り付けが可能なことが挙げられます。従来のスピーカーは床置きタイプが多く、大きさや重量もあるため、最初から置き場所を決めて設置する必要がありました。つまり、タンスやベッド、本棚などの家具を置くのと同じように、置き場所のレイアウトを考える必要があったのです。
しかし、配線ダクトに取り付けるスピーカーは、すべての家具の配置を決めたあとでも、簡単に取り付けられます。しかも、配線ダクトさえあればどこにでも移動させられるため、自由自在にレイアウトできるのが最大の強みでしょう。ワイヤレス方式なので、従来のスピーカーのようにケーブルも必要なく、天井に取り付けても部屋がスッキリするのが大きなメリットです。
また、後付けできるスピーカーなので、オーディオセットを置いた部屋の後ろの天井に取り付けて、リアスピーカーとして活用することもできます。こうすると前方と後方から音が聞こえてくるため、立体感のある音楽を楽しむことができるでしょう。
このように、配線ダクトに取り付けるタイプのスピーカーは、スピーカーの存在を感じさせずに音楽を楽しむこともできるし、リアスピーカーとして利用して、本格的にオーディオを満喫したい人にもおすすめできます。
配線ダクトに取り付けできるスピーカーの紹介
配線ダクトに取り付けるタイプのスピーカーは、送信機からワイヤレスで信号を送って音楽を再生します。小型ながら、ウーファーとツイーター内蔵した本格派のスピーカーなので、サラウンド用のスピーカーとしても使用可能なほど高性能です。
どんな商品があるのか、具体的にご紹介しましょう。
LEDライトを組み合わせたスピーカー
レンズに使用するオプティカルガラスを使った、配線ダクトスピーカーもあります。オプションのLEDライトを組み合わせれば、光と音をコラボした新しい空間を生み出せます。インテリアにこだわる女性からも注目されています。スピーカーのサイズからは想像できないほどの重低音と、伸びのある高音域でクリアに音楽を再生します。
音質重視のスピーカー
配線ダクトに取り付けるスポットライトとほぼ同じ大きさながら、音質を重視して作られた本格的な2ウェイスピーカーもあります。後部には真鍮製のバスレフパイプが装備されており、迫力のある重低音と艶のあるボーカルの中音域が楽しめます。1台の送信機で複数のスピーカーを再生可能なので、カフェやレストランなどの店舗用としても活用できます。
シーリングライトと一体化したスピーカー
シーリングライトと一体化したスピーカーもあります。送信機からワイヤレスで音楽を再生できますが、テレビやオーディオプレーヤーに接続して音楽を鑑賞することもできます。特にテレビにつなぐと、まさに天井から音が降ってくる感じで、不思議な感覚を味わえます。ウーファーとツイーターを搭載した本格的なスピーカーで、サラウンド用スピーカーにも適しています。
***
配線ダクトスピーカーは、まったく新しいタイプのスピーカーです。天井の配線ダクトに取り付けるため、場所を取らずに音楽が楽しめます。ワイヤレス送信なので、邪魔なケーブルもなく部屋がスッキリするのも大きな特徴です。小型ながら音質も優れています。本格的なオーディオファンにもおすすめできるスピーカーです。