DACアセンブリ
DAC アセンブリ
パンドウイットのダイレクトアタッチパッシブケーブル (DAC)は、MSA、SFF-8431、SFF-8432 および SFF-8472 と互換性があります。
つまり、MSA 準拠ポートを備えたどのアクティブ装置にも適合します。
パンドウイットの DAC はほとんどのスイッチおよびサーバーと互換性がありますが、機器ベンダーによってはロックアウト機構を利用している可能性があります。
その場合は、DACケーブルアセンブリコネクタにある EEPROM にベンダー固有の情報が必要です。
元々これは、承認された光トランシーバのみが特定のベンダーの機器に使用されることを保証するために実装されましたが、市場が成熟し、IEEE その他の組織の規格が導入されるに従って、多くのスイッチおよびサーバーベンダーは、EEPROM ロックアウトを自社製機器から取り除きました。
依然として特殊な EEPROM コードを要求する少数のベンダーの機器については、一般に、簡単なコマンド列を機器のOS に入力すれば、ポートをサードパーティーの DAC に開放できます。
互換性ガイド
下表は、スイッチとサーバーのリスト、およびパンドウイットの DACケーブルアセンブリとの既知の互換性を示しています。
現時点でこのリストに記載されていない新しい機器に対するケーブルの互換性をお試しになりたい場合は、サンプルケーブルをパンドウイットまでご用命ください。
ベンダー | 機器 |
Arista | スイッチ |
Aruba | スイッチ |
Avaya | スイッチ |
Brocade | スイッチ |
Cisco | スイッチ/NIC |
Dell | スイッチ/NIC |
D-Link | スイッチ/NIC |
EMC | NIC |
Ericsson | NIC |
ベンダー | 機器 |
Extreme | スイッチ |
Fortinet | スイッチ |
HPE | スイッチ/NIC |
Huawei | スイッチ |
IBM | スイッチ/NIC |
Intel | NIC |
Juniper | スイッチ |
Lenovo | NIC |
Mellanox | スイッチ/NIC |
ベンダー | 機器 |
NetApp | NIC |
Netgear | NIC |
Nutanix | NIC |
Oracle | スイッチ/NIC |
Palo Alto Networks | スイッチ |
Qlogic | NIC |
SuperMicro | NIC |
Ubiquiti | スイッチ |
Xilinx | スイッチ |
DAC の互換性問題のトラブルシューティング
DAC は、接続先の製品で特殊なアクティブ銅線ケーブルアセンブリや EEPROM 内の専用コードが要求されていない限り、MSA 準拠の SFP+、SFP28、QSFP28 ポートを備えたどのスイッチまたはサーバーとも互換性があります。
開放されているはずの機器間で DACケーブルアセンブリを使用し、リンクが正常に動作しない場合、すぐに行えるチェックは、同じ 2 つのポート間を別の DACケーブルアセンブリで接続することです。これでリンクが正常に動作するようになれば、最初の DACケーブルアセンブリに問題があると考えられます。リンクが正常に動作しない場合は、ポートの構成に問題があるか、サーバーとスイッチ間の非互換性が原因と考えられます。これは SFP+、SFP28、QSFP28 にも当てはまります。
Cisco 用 SFP+ ケーブルで唯一の認定サードパーティーサプライヤー
パンドウイットは、現在 Cisco 社が Nexus 2000 および Nexus 5000 シリーズスイッチに関して認定している、唯一のサードパーティーパッシブ SFP+ ベンダーです。これは、パンドウイットのパッシブ SFP+ ケーブルが使用可能で、接続後も Cisco TAC から引き続きサポートを受けられるという意味です。
Cisco 製スイッチにパンドウイットのパッシブ SFP+ を使用すると、今でも“NON-CISCO_TRANSCEIVER” メッセージが表示される可能性がありますが、このメッセージは、Cisco 製以外のケーブルであると通知しているだけです。
Nexus 2000 および Nexus 5000 シリーズスイッチに接続されたパンドウイットのパッシブ SFP+ ケーブルには、Cisco TAC から Cisco 製ケーブルと同様のサポートが提供されます。非認定のケーブルを使用中で、そのケーブルに不具合があると疑われる場合、Cisco TAC から、トラブルシューティングを開始する前に、非認定ケーブルを Cisco 認定ケーブルと交換するように要求されます。
Nexus スイッチに次のように述べる情報メッセージ“NON-CISCO_TRANSCEIVER: Non-Cisco transceiver on interface” が表示されても、すべての適合 SFP+ DAC ケーブルアセンブリは正常に動作します。次のメッセージ“IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Transceiver on interface *** is not supported” が表示された場合は、CLI 経由でサードパーティー製 SFP+ のサポートを有効にする必要があります。これは、次のように IOS 構成モードで実行できます。
Switch(config)# service unsupported-transceiver
Switch(config)# no errdisable detect cause gbic-invalid
DAC (ダイレクトアタッチ銅線ケーブル)

SFP+ 10G
ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ
カラーバリエーション
黒青赤白
部品番号 | 明細 | AWG | 外径(mm) | 長さ(m) |
PSF1PZA1M□□ |
両端SFP+コネクタ付きケーブルアセンブリ(PVC)
|
30 | 4.1 | 1 |
PSF1PZA1.5M□□ | 1.5 | |||
PSF1PZA2M□□ | 2 | |||
PSF1PZA2.5M□□ | 2.5 | |||
PSF1PZA3M□□ | 3 | |||
PSF1PZC3.5M□□ | 26 | 4.9 | 3.5 | |
PSF1PZC4M□□ | 4 | |||
PSF1PZC5M□□ | 5 |
□□ケーブル色: BL(黒)・BU(青)・RD(赤)・WH(白)

SFP28 25G
ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ
カラーバリエーション
黒青赤白
部品番号 | 明細 | AWG | 外径(mm) | 長さ(m) |
PSF2PZA1M□□ |
25GBASE-CR
|
30 | 4.1 | 1 |
PSF2PZA1.5M□□ | 1.5 | |||
PSF2PZA2M□□ | 2 | |||
PSF2PZA2.5M□□ | 2.5 | |||
PSF2PZA3M□□ | 3 | |||
PSF2PZC3.5M□□ | 26 | 4.9 | 3.5 | |
PSF2PZC4M□□ | 4 | |||
PSF2PZC5M□□ | 5 |
□□ケーブル色: BL(黒)・BU(青)・RD(赤)・WH(白)

QSFP28 100G
ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ
部品番号 | 明細 | AWG | 外径(mm) | 長さ(m) |
PQSF2PXA1MBL |
100GBASE-CR
|
30 | 6.1 | 1 |
PQSF2PXA2MBL | 2 | |||
PQSF2PXA3MBL | 3 | |||
PQSF2PXC4MBL | 26 | 8.7 | 4 | |
PQSF2PXC5MBL | 5 |
ケーブル色: 黒

QSFP28 to 4xSFP28 100G to 25G
ブレークアウトダイレクトアタッチケーブルアセンブリ
部品番号 | 明細 | AWG | 外径(mm) | 長さ(m) |
PHQ4SFP2A1MBL |
100GBASE-CR4 to 25GBASE-CR
|
30 | 4.5 | 1 |
PHQ4SFP2A2MBL | 2 | |||
PHQ4SFP2A3MBL | 3 | |||
PHQ4SFP2C4MBL |
26 |
5.1 | 4 | |
PHQ4SFP2C5MBL | 5 |
ケーブル色: 黒